This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25504:BQ25504在负载条件下使用电池供电

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25504

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727180/bq25504-bq25504-opering-with-a-battery-as-load

器件型号:BQ25504

大家好、在我的项目中、我尝试使用电池作为负载的 bq25504。 除了连接在 VBAT 引脚上的用于 bq25504运行的电池、我还想知道我是否可以使用锂离子电池作为系统负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ricardo、

    您可以在 BAT 上连接锂离子电池。 请将 VBAT_OV 设置为4.2V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff F、

    感谢您的回复、但我计划在 VBAT 处使用一个常规电容器和一个锂离子电池作为负载。 有可能吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ricardo、

    bq25504的 VSTOR 和 VBAT 之间有一个 PFET、用于将电池与 VSTOR 隔离、 以防止 VSTOR 的系统负载过度放电电池。  如果您的电池 具有内部保护器来提供相同的功能、则 可以将电池连接到 VSTOR (也可以将 VBAT 连接到 VSTOR)。