请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25504 大家好、在我的项目中、我尝试使用电池作为负载的 bq25504。 除了连接在 VBAT 引脚上的用于 bq25504运行的电池、我还想知道我是否可以使用锂离子电池作为系统负载。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.