请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R1 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、
你好!
技术参考表存在问题。 当您查看 Settings > Configurations > FET Options 时、十六进制为20、这意味着默认设置中第5位为高电平。 但技术参考手册(第127页) 显示第5位在描述行中为默认低电平。 但是、当您查看十六进制数和 bqStudio 软件默认值时、会发现第5位为高电平。 我应该如何决定置位或复位该位?
我还想问另一个问题、哪种方法很容易、并尝试为具有4S 电池组的 bq40z50-R1创建新的数据闪存?
谢谢你。