This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:最快的调节速度

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727675/ucd3138-fastest-regulation-possible

器件型号:UCD3138

您好!
我正在寻找高带宽直流/直流降压转换器解决方案。 为此、需要多 MHz 范围内的开关频率。 预期输入电压为32V 至48V、输出电压范围应为12V 至24V。 我需要通过2MHz 以上的高控制环路带宽提供高达2MHz 的低阻抗电压电源、旁路电容器将启动。 由于快速输出电压变化要求、增加旁路电容器不是一个选项。 (DIS-)为大旁路电容器充电很愚蠢


到目前为止、我还没有找到能够帮助实现这样一个直流/直流转换器的 PWM 控制器;这是可以理解的、因为在可能的6MHz 下切换48V 具有挑战性。 遗憾的是、多相控制器主要经过优化、可提供极低的输出电压、因此我也找不到任何合适的器件(也不是其他公司提供的)。

目前、UCD3138似乎有希望-广播2MHz 开关和四相操作有望就足够了。 但它的16MHz 采样频率全数字控制环路令我很困扰。
我不仅不清楚在初始测试期间如何在不烧毁许多 MOSFET 的情况下开发软件和程序系数、还不清楚任何已实现的控制环路的速度。

在文档中、据说采样反馈电压的转角频率应为 ADC 采样率的1/10。 我想这一建议是基于这样一个假设:一个只使用单极滤波器、但仍然希望实现一些图像抑制;使用一个更高阶的滤波器、则应该接近8MHz 的奈奎斯特频率。

我还问自己、如果 UCD3138有3个前端、16MHz ADC 是否可以交错、它们的输出是否通过控制环路嵌套函数进行组合? 这是否会提供有效的更高采样率?
我的主要问题是您目前可以看到的控制环路带宽–我目前没有看到除试错之外的其他选项来查找实际边界。

我遇到的试错问题是“错误”。 它感觉像是大量的硬件开发和工具链的合作、芯片接口本身的学习曲线是超前的。 如果有任何经验,将不胜感激。
此外、如果您认为您找到了我错过的(多相-) PWM 控制器、请告诉我。

感谢您阅读到目前为止的^â_^

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尽管 UCD3138中的 EADC 是16MSPS ADC、但不应假设它可以在16MHz 下采样并闭合环路。

    UCD3138中的 PID 数字滤波器的运行间隔最大为500nS。 这决定了闭环中2MHz 的最大开关频率。

    我不确定 ADC 采样率的1/10有多精确。 我想这只是一个实际数字、在以前的设计工作中已经观察到了这一点。

    但是、即使是1/7、预期的带宽也将为2MHz/7= 286KHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗯。 到目前为止、我认为16MHz 来自8个通道、每个通道2MHz、因此我认为可以更新各个相位、同时其他相位仍在完成其周期、因此与运行单个2MHz 相位相比、响应速度更快。

    非常感谢您提供的信息;似乎我不得不采用分立式和模拟控制环路。