您好!
我正在寻找高带宽直流/直流降压转换器解决方案。 为此、需要多 MHz 范围内的开关频率。 预期输入电压为32V 至48V、输出电压范围应为12V 至24V。 我需要通过2MHz 以上的高控制环路带宽提供高达2MHz 的低阻抗电压电源、旁路电容器将启动。 由于快速输出电压变化要求、增加旁路电容器不是一个选项。 (DIS-)为大旁路电容器充电很愚蠢
。
到目前为止、我还没有找到能够帮助实现这样一个直流/直流转换器的 PWM 控制器;这是可以理解的、因为在可能的6MHz 下切换48V 具有挑战性。 遗憾的是、多相控制器主要经过优化、可提供极低的输出电压、因此我也找不到任何合适的器件(也不是其他公司提供的)。
目前、UCD3138似乎有希望-广播2MHz 开关和四相操作有望就足够了。 但它的16MHz 采样频率全数字控制环路令我很困扰。
我不仅不清楚在初始测试期间如何在不烧毁许多 MOSFET 的情况下开发软件和程序系数、还不清楚任何已实现的控制环路的速度。
在文档中、据说采样反馈电压的转角频率应为 ADC 采样率的1/10。 我想这一建议是基于这样一个假设:一个只使用单极滤波器、但仍然希望实现一些图像抑制;使用一个更高阶的滤波器、则应该接近8MHz 的奈奎斯特频率。
我还问自己、如果 UCD3138有3个前端、16MHz ADC 是否可以交错、它们的输出是否通过控制环路嵌套函数进行组合? 这是否会提供有效的更高采样率?
我的主要问题是您目前可以看到的控制环路带宽–我目前没有看到除试错之外的其他选项来查找实际边界。
我遇到的试错问题是“错误”。 它感觉像是大量的硬件开发和工具链的合作、芯片接口本身的学习曲线是超前的。 如果有任何经验,将不胜感激。
此外、如果您认为您找到了我错过的(多相-) PWM 控制器、请告诉我。
感谢您阅读到目前为止的^â_^