主题中讨论的其他器件: TPS62147
您好!
我的便携式设备需要一些电池升级(目前它使用两个 CR123元件、这两个元件令人惊叹)。 它具有一个简单的板载 ADC、用于跟踪输入电压并显示电池的百分比(了解百分比非常重要、否则我不麻烦)。
我想使用 TPS62140的跟踪功能将我的新电池组(两个18650串联)的最大输入电压降低到器件的6V 限值、并通过从电池组连接到 Ss\TR 引脚的简单电阻器偏差。 在数据表中、有人说"最长启动时间没有理论限制"。
我是否可以假设、只要电池电量耗尽、并且 TPS62140的输出电压将根据施加到 Ss\TR 引脚的电压线性下降、此类系统就可以正常工作?
构建持续跟踪直流/直流转换器是否正常?