This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62140:连续跟踪

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62140, TPS62147

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727437/tps62140-continuous-tracking

器件型号:TPS62140
主题中讨论的其他器件: TPS62147

您好!

我的便携式设备需要一些电池升级(目前它使用两个 CR123元件、这两个元件令人惊叹)。 它具有一个简单的板载 ADC、用于跟踪输入电压并显示电池的百分比(了解百分比非常重要、否则我不麻烦)。

我想使用 TPS62140的跟踪功能将我的新电池组(两个18650串联)的最大输入电压降低到器件的6V 限值、并通过从电池组连接到 Ss\TR 引脚的简单电阻器偏差。 在数据表中、有人说"最长启动时间没有理论限制"。

我是否可以假设、只要电池电量耗尽、并且 TPS62140的输出电压将根据施加到 Ss\TR 引脚的电压线性下降、此类系统就可以正常工作?

构建持续跟踪直流/直流转换器是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    我不太清楚您想要实现的目标。 也许您能绘制一个方框图吗? 您是否正在尝试使用电池为电池充电?

    TPS62147/8更新、更小、更准确、支持更高的输出电压、并且具有更多功能、因此推荐使用。

    是的、您可以在持续驱动 SS/TR 引脚的同时运行这些器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    感谢你的答复。

    我的未来电路:

    正如我在前面所写的、我有一个器件通常由两个串联的 CR123供电。 它的最大输入电压为6V。 CR123太贵。 我想用两个串联的18650蓄能器替换它们。 当电池耗尽时、务必知道何时关闭器件电源。

    CR282的端电压为2V。 18650的端电压为3V。 例如、简单的恒压输出 dc-dc 将传输8.4-6V 至6V 的输入输出。 无法使用器件的 ADC 来查看电池何时耗尽。 从原理图中可以看到、我想通过电阻分压器从输入电压驱动 SS\TR 引脚。 我已经对真正的 TPS62140进行了一些试验、它似乎可以在这种连接下正常工作。 在8.4V 输入电压下、输出电压为6V。 输入为6V 时、输出为4.4V、这足以说明我应该关闭器件电源。

    为什么建议改用 TPS62147? TPS62140是否会很快获得 NRND 状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的讲解。 您是否可以接受不同的输出电压、具体取决于电池类型? 在大多数系统中通常情况并非如此。

    我也不清楚为什么不能使用 ADC 测量电压。 您的系统中是否还没有一个?

    TPS62147是该系列中的下一代器件。 它具有我之前所述的优势。 它的精密使能引脚是您的应用中可能有用的另一个功能。 这样、您就可以在精确的输入电压下关闭器件、只需使用输入电压的分压器即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的器件内部还有另一个直流/直流转换器。 其输入电压为6V。 绝对最大值为7V。 ADC 电路的设计使其只能在6V 到3V 之间进行测量。 我只需要将8.4V 至6V 的输入电压范围降级到6V 至4V 的电压范围。 这将使我能够看到18650的实际放电状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    啊、我想我现在明白了。 是的、如果您可以接受可变的 Vout 并希望该 Vout 反映电池电压、则该技术应该能够满足这一要求。