请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62260 您好、先生、
我计划在这种情况下学习 TPS62260DRV。
输入电压:6V
输出电压:3.3V
输出电流:100uA 至500mA
目标效率:100uA 时超过50%,500mA 时超过90%
MODE 引脚:固定低电平(省电模式)
在这种情况下、该器件会自动从 PFM 转换为 FPWM、反之亦然。
我的问题是、更改这些模式需要多少电流?
器件数据表(Page8)描述了自动模式转换的图片、但其中没有电流值。
此致、