This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62260:从 PFM 到 FPWM 的自动转换功能、反之亦然

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727523/tps62260-automatic-transition-feature-from-pfm-to-fpwm-or-vice-versa

器件型号:TPS62260

您好、先生、

我计划在这种情况下学习 TPS62260DRV。

输入电压:6V

输出电压:3.3V

输出电流:100uA 至500mA

目标效率:100uA 时超过50%,500mA 时超过90%

MODE 引脚:固定低电平(省电模式)

在这种情况下、该器件会自动从 PFM 转换为 FPWM、反之亦然。

我的问题是、更改这些模式需要多少电流?

器件数据表(Page8)描述了自动模式转换的图片、但其中没有电流值。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好!

    由于自动转换的性质、只能估算当前值。

    此估算值包括 CCM 和 DCM 之间的转换电流值:

     

    您可以看到该公式中的每个因素是如何具有一定程度的不确定性的、这意味着您只能进行估算。