This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510:器件类型和固件问题

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727506/bq27510-device-type-and-firmware-questions

器件型号:BQ27510

您好!

我的客户正在其应用中使用 BQ27510-G3。  当他们在控制寄存器中查询器件的 DEVICE_TYPE 时、始终返回0x510。  这似乎与器件的 G2版本一致、但它们使用的是 G3。  他们想知道器件实际上是否为 G2。  他们需要0x520 (对于 G3版本)。  如果需要、我可以分享器件顶部标记。

我怀疑他们实际上使用的是通过 G2开发的固件、即使他们只订购(和使用)了 G3版本。  是否有方法可以判断器件实际是什么?  如果器件实际上是 G3、它们为什么会获得器件类型0x510?  假设我的想法是正确的: 使用在 G2上开发的 G3器件时是否存在任何问题?

谢谢、

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan

    您的想法不正确。

    510是器件编号、无论它是 G2还是 G3。

    它们可以使用固件版本命令0x0002来判断版本之间的差异

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    还可以! 谢谢、Onyx! 因此、无论 V2或 V3如何、它们都应该始终得到0x510。
    然后、我认为 G3数据表(slusat1a.pdf 第7.5.1.1节)和 G3技术参考手册(sluua97.pdf 第2.1.2节)中都有一个拼写错误。 两者都说 V3应在器件类型查询时返回0x0520。
    使用固件版本命令0x0002时、G2和 G3之间的区别是什么?
    谢谢、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    G3将肯定返回400版、而我认为 G2将返回1_23版。 我现在出差时、没有要验证的板