请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27510 您好!
我的客户正在其应用中使用 BQ27510-G3。 当他们在控制寄存器中查询器件的 DEVICE_TYPE 时、始终返回0x510。 这似乎与器件的 G2版本一致、但它们使用的是 G3。 他们想知道器件实际上是否为 G2。 他们需要0x520 (对于 G3版本)。 如果需要、我可以分享器件顶部标记。
我怀疑他们实际上使用的是通过 G2开发的固件、即使他们只订购(和使用)了 G3版本。 是否有方法可以判断器件实际是什么? 如果器件实际上是 G3、它们为什么会获得器件类型0x510? 假设我的想法是正确的: 使用在 G2上开发的 G3器件时是否存在任何问题?
谢谢、
Dan