请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24072T 因此、我遵循了数据表说明:
以下是 sch:
我已经构建了两块板。
仅当组件打开时、R6 (矿井上的 R24)测量值为300k、不包括焊接在上的200k 电阻器。 那么、这是一个内部阻抗。
很明显、当我焊接 R24和 R23时、300k Rinteral 和200k R24的测量值为120k。
VTS 保持50%的 Vin、因此充电器绝不会打开。
我已以隔离方式设置此 PMIC (未连接其他组件)。 这也意味着 Vout 上没有电流、我现在将对其进行测试、看看它是否影响任何东西。
感谢您的建议。