This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24072T:如何禁用 TS 引脚使用(不工作)

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727410/bq24072t-how-to-disable-ts-pin-usage-not-working

器件型号:BQ24072T

因此、我遵循了数据表说明:

以下是 sch:

我已经构建了两块板。

仅当组件打开时、R6 (矿井上的 R24)测量值为300k、不包括焊接在上的200k 电阻器。 那么、这是一个内部阻抗。

很明显、当我焊接 R24和 R23时、300k Rinteral 和200k R24的测量值为120k。

VTS 保持50%的 Vin、因此充电器绝不会打开。

我已以隔离方式设置此 PMIC (未连接其他组件)。 这也意味着 Vout 上没有电流、我现在将对其进行测试、看看它是否影响任何东西。

感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该提到 R23 = 49.9K 和 R24 = 200K 尝试"禁用"TS
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Andrew、
    您能否在 VIN 连接到分压器且未通电的情况下检查分压器的电压? 即使 R24 = 120K、VTS 也不应达到50%