This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:我能否将 TPS61088稳压器用于3.7V、10Ah 电池

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727568/tps61088-can-i-use-tps61088-regulator-for-3-7v-10ah-battery

器件型号:TPS61088

您好!

我正在寻找 TI 的稳压器、该稳压器将获取2.75V 至3.7V (最大4.2V)的电池输入。

我的要求是当电池从3.7V 放电至2.8V 时,稳压器应提供稳定的5V、4A 电流输出。

我发现 TPS61088器件符合要求。 但我不确定它的实际表现如何以及它的稳定性如何。

您是否还能建议是否有更好的器件满足我的要求。

此致、

Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    TPS61088 是能够满足您的要求的最佳器件。 该器件可支持2.8V 至4.2V 输入电压、5V/4A 输出电压、具有更高的效率。