请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS61088 您好!
我正在寻找 TI 的稳压器、该稳压器将获取2.75V 至3.7V (最大4.2V)的电池输入。
我的要求是当电池从3.7V 放电至2.8V 时,稳压器应提供稳定的5V、4A 电流输出。
我发现 TPS61088器件符合要求。 但我不确定它的实际表现如何以及它的稳定性如何。
您是否还能建议是否有更好的器件满足我的要求。
此致、
Karthik