This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510:BQ27510DRZR 未使用引脚

Guru**** 2496645 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726859/bq27510-bq27510drzr-unused-pin

器件型号:BQ27510

您好、先生、

我使用 BQ27510DRZR-G3 IC 设计了完整量表。 我不想使用 TS 引脚9、而是 我该怎么做? 此外、如何在没有  BI/TOUT 引脚1和 GPOUT 引脚12功能的情况下使用此 IC?

谢谢、此致、

Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Vaibhav、

    请参阅 TRM 的第5.3.3节。 TS 引脚可保持悬空或通过10K 电阻器接地

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Onyx、感谢您的宝贵回答。
    您能否共享 BQ27510DRZR-G3的最新数据表?  

    我有以下  BQ27510DRZR-G3数据表、其中没有5.3.3等任何说明

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq27510-g3.pdf  

    谢谢

    Vaibhav

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Vaibhav

    我们的大多数监测计都有数据表和技术参考手册、其中包含所有寄存器的定义。

    请参阅以下内容:

    www.ti.com/.../sluua97
    谢谢
    Onyx