This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:FET 似乎未出现。。。 VSS 和 GND 未连接

Guru**** 2893090 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727460/bq2970-the-fets-don-t-seem-to-come-on-vss-and-gnd-are-not-connected

器件型号:BQ2970

似乎 VSS 和 GND 未连接。 我假设 FET 未导通或未处于正常运行状态。 请提供任何帮助。 谢谢!

相对于 VSS 的引脚电压如下:

电池电压:3.55V

V-:3.36V  

COUT:3.13V

DOUT:0.49V

下面是我的原理图(所用重要器件的 PN 用红色圆圈标出):

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    输出端是否连接了任何设备? 您能否探测 COUT 和 DOUT 引脚以查看波形是什么样子?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它连接到电源管理器。 在输出端之后可能会出现短路。 如果这个电路对您来说是正确的、那么我的问题可能不是这个电路。

    更新了:短路导致放电故障发生。 短接被移除后、到目前为止一切似乎都正常。