This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:MPS 的交流阻抗(维持功率特征)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, TPS2378EVM-105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727091/tps2378-ac-impedance-of-mps-maintain-power-signature

器件型号:TPS2378

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS2378、并有关于 MPS 的问题。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表 P.17 7.4.4维持功率特征、

交流阻抗由 PD 电阻器(低于26.3k Ω)和并联电容器(0.05uF)组成。

另一方面、它表示交流阻抗通常通过5 μF 的最低运行 CBULK 要求来实现。

我无法理解应该连接多少电容。

此外、电容从电缆导出到 PD 器件。

我应该将电容器放在哪里?

对于 TPS2378EVM、器件附近有两个电容器(C9和 C10)。 1000pF 和0.1uF  

此外、POE 输入端(C5 - C9)有交流端接。 0.01uFx4

这些足够了吗?

是否还有其他需要考虑?的因素

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinichi、

    满足此要求的必要性取决于您选择的 PSE。 在传统 PSE 之外通常不会看到交流断开。

    功率级运行所需的大容量电容器将超过5uF、因此不需要任何额外的电容。 TPS2378EVM-105上当前存在的内容就足够了。

    谢谢、
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢你的答复。

    我知道大容量电容(>5uF)用于功率级、  PD 的电容请参阅 TPS2378EVM-105 (0.1uF)。

    我将与客户分享这些信息。

    此致、

    新一