Other Parts Discussed in Thread: TPS2378, TPS2378EVM-105
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2378 尊敬的专家:
我的客户正在考虑使用 TPS2378、并有关于 MPS 的问题。
如果您能提供建议、我将不胜感激。
--
根据数据表 P.17 7.4.4维持功率特征、
交流阻抗由 PD 电阻器(低于26.3k Ω)和并联电容器(0.05uF)组成。
另一方面、它表示交流阻抗通常通过5 μF 的最低运行 CBULK 要求来实现。
我无法理解应该连接多少电容。
此外、电容从电缆导出到 PD 器件。
我应该将电容器放在哪里?
对于 TPS2378EVM、器件附近有两个电容器(C9和 C10)。 1000pF 和0.1uF
此外、POE 输入端(C5 - C9)有交流端接。 0.01uFx4
这些足够了吗?
是否还有其他需要考虑?的因素
--
感谢您提前提供的出色帮助。
此致、
新一