请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ33100 您好!
我正在处理 bq33100、在这方面、我需要配置 DataFlash 值。
对于放电期间过流(OC DSG)等故障、需要配置电压阈值。
考虑参数:OC DSG,在该参数的说明中,它们设置了电压阈值,但要配置 OC DSG,我们需要电流值。
根据我们的理解、我们可以使用以下公式计算 OC DSG 电流值:
I = V/R
在本例中
R:分流寄存器- 0.2m Ω
V:表中的电压阈值
这种理解是否正确? 如果没有、是否有人可以解释要遵循的正确程序?
RSNS 的意义是什么? 以获得更高的阈值配置精度?
计算 SC DSG Cfg 和 SC Chg Cfg 参数是否可以遵循相同的过程?