This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:OC DSG、SC DSG Cfg 和 SC Chg Cfg 值的计算

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727368/bq33100-calculations-for-oc-dsg-sc-dsg-cfg-and-sc-chg-cfg-values

器件型号:BQ33100

您好!

我正在处理 bq33100、在这方面、我需要配置 DataFlash 值。

对于放电期间过流(OC DSG)等故障、需要配置电压阈值。

考虑参数:OC DSG,在该参数的说明中,它们设置了电压阈值,但要配置 OC DSG,我们需要电流值。

根据我们的理解、我们可以使用以下公式计算 OC DSG 电流值:

I = V/R

在本例中

R:分流寄存器- 0.2m Ω

V:表中的电压阈值

 

这种理解是否正确? 如果没有、是否有人可以解释要遵循的正确程序?

RSNS 的意义是什么? 以获得更高的阈值配置精度?

计算 SC DSG Cfg 和 SC Chg Cfg 参数是否可以遵循相同的过程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shivani、

    电流阈值以电压为单位输入到器件、因为电流是通过测量感测电阻(R)上的压降(VSRP-VSRN)来计算的。 欧姆定律是要使用的正确公式。

    对于 OC DSG:

    State_CTL[RSNS]= 1将电压阈值范围设置在50mV 和200mV 之间、其中 OCDV = 0x00 - 0x0F 将允许您在该范围之间以10mV 的步长设置阈值。 更多信息、请参阅表64。

    State_CTL[RSNS]= 0将电压阈值范围设置在20mV 和100mV 之间、其中 OCDV = 0x00 - 0x0F 将允许您在该范围之间以5mV 的步长设置阈值。 有关详细信息、请参阅表65。

    RSNS 可实现在集成 AFE 上进行电压阈值检测的更精细或更小的阈值步长。

    SC SDG CGF 和 SC chg cfg 的配置类似。

    此致、
    Bryan Kahler