This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65051的 LDO

Guru**** 2924470 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726777/ldo-of-tps65051

我们对 TPS65051的 LDO 有疑问。

请告诉我们从 FB 引脚到分压电阻的建议距离。

我们设置 分频电阻。 从 FB 引脚到 分压电阻的电阻为180mm。

有问题吗?

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nishizawa-San、您好!

    我已将您的请求转发给产品专家、他将尽快回复您。 但您能否澄清它是否为180m Ω?

    此致、

    Murthy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、

    我想您是说"从 FB 引脚到分压电阻的距离为180mm。" 这是一个很长的距离、但最好在负载点(远离电感器)感应输出电压、而不是感应靠近 IC 输出(靠近电感器)的输出电压。 因此、如果负载远离 TPS65051、则最好使用较长的 FB 走线。

    通常、反馈布线类似于"开尔文连接"、这意味着较薄的 FB 布线(6-10密耳或0.15-0.25毫米)与承载负载电流的较厚的 VOUT 布线平行运行。 在大多数 TI EVM 上、反馈电阻分压器靠近 IC、因此并联的 FB 走线实际上与 VOUT 处于相同的网络状态、直到它连接到分压器中的高侧电阻。 因此、名为 FB 的实际布线会非常短(10-20mm)、但 VOUT 开尔文连接可能为180mm、而不会出现问题。 无论它被命名为 FB 还是 VOUT、相同的电压都会通过迹线下降、但如果 FB 迹线很长、相对于所需输出电压的压降将会更高。 长布线导致的误差也会更高、这是使反馈分压器中的电阻器保持靠近 IC 的动机。

    如果输出电压高于预期、则可能需要调整 BOM 上的反馈电阻。 FB 引脚比较器将有一些电流输入、在线路上添加电阻将感测到 FB 引脚上稍低的输出电压。 这种较低的电压会导致反馈更难以驱动转换器、从而导致略高于预期的输出电压。 如果超出容差范围、则可以调整 BOM 上的电阻以补偿误差。

    使长布线远离噪声信号比尝试使布线更短更重要。


    我希望这能回答你的问题。

    谢谢、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答!

    '从 FB 引脚到分压电阻的距离为180mm。'
    您的评论是正确的。
    我们已检查您的答案。

    从 FB 引脚到分压电阻的距离为180mm。
    它比一般距离更远。 但180mm 没有问题。

    这种理解是否正确?


    此致、

    西泽高郎
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西泽-圣、

    正确:没有问题。

    当您接收到 PCB 进行测试时、测量输出电压并验证其是否符合规格。 公式中添加的变量是从电阻分压器的中抽头到 FB 引脚的寄生电阻。

    此致、
    Brian