大家好、
我对 VEN、VEN_HYST、VEN_WAKE 的定义感到困惑。
您可以使用随附的图片来解释这些内容的定义、这将非常有帮助。
我也不确定当输入在 VEN 和 VEN_WAKE 之间时输出是什么、如 attached.e2e.ti.com/.../example.pdf
而且、当我们希望在超过14.3V 的电压下启用此器件时、 Rent=75K、RENB=10K 是否正常?
我是说 、数据表 P25中定义了 RENT 和 RENB。
此致、
北井高桥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我对 VEN、VEN_HYST、VEN_WAKE 的定义感到困惑。
您可以使用随附的图片来解释这些内容的定义、这将非常有帮助。
我也不确定当输入在 VEN 和 VEN_WAKE 之间时输出是什么、如 attached.e2e.ti.com/.../example.pdf
而且、当我们希望在超过14.3V 的电压下启用此器件时、 Rent=75K、RENB=10K 是否正常?
我是说 、数据表 P25中定义了 RENT 和 RENB。
此致、
北井高桥
你好、Takahashi-San、
需要注意的是、有两个内部阈值绑定在一起。 首先是"唤醒"阈 值、该阈值需要至少0.4V (唤醒阈值-最大 EN 迟滞)才能开启内部 VCC 电路。 另一个是实际 EN 上升阈值设置为1.8V、具有0.5典型迟滞、以便稳压器在 VIN 和 EN 直接连接在一起时开始开关。
假设您希望使用分压器、这样器件将在 VIN 为14.3V 后开始开关、 在输入电压至少为0.4V 后、稳压器将唤醒并偏置内部电路、但在输入电压至少为14.3V 之前、稳压器将不会开始开关。 选择分压电阻时、应确保当 VIN 至少为14.3时 EN 看到1.8V 电压。 在 EN 达到1.8V 后、如果输入电压下降、以至于 EN 现在看到1.3V、器件将停止调节和开关。
以您所附的 pdf 为例、LMZM23601将开始开关、并在 VIN 高于 UVLO (14.3V)后产生经过良好调节的输出。 我们现在可以计算 VEN_HYST、因为我们现在知道比率为14.3V/1.8V = 7.94。 器件将停止开关的 VEN_HYST 为7.94*1.3V = 10.32V。 当 VIN 为10.32或更低时、将不会进行开关、并且通过电容器放电和电阻器负载、输出电压将缓慢下降至0V。
希望这有助于为您澄清问题。
此致、
Jimmy
你好、Takahashi-San、
LMZM23601上的 VEN_WAKE 只是一个电压阈值、可帮助了解器件何时处于关断模式(例如 器件处于关闭状态、在12V 输入时输出1.8uA 的脉冲)。 如果 EN 引脚高于0.4V、则器件会偏置内部电路并消耗更多功率。 如果客户在不使用 LMZM23601时不想消耗不必要的电流、他们可以拉低低于0.4V 的 EN 引脚以使器件保持关断状态。
数据表提供了一个等式来帮助客户在 9.2.2.6节中设置使能分压器的 Vstart 和 Vstop 阈值、而不是 Excel 工作表。
此致、
Jimmy