This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM23601:VEN、VEN_HYST、VEN_WAKE 的定义

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZM23601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726941/lmzm23601-the-definition-of-ven-ven_hyst-ven_wake

器件型号:LMZM23601

大家好、

我对  VEN、VEN_HYST、VEN_WAKE 的定义感到困惑。

您可以使用随附的图片来解释这些内容的定义、这将非常有帮助。

我也不确定当输入在 VEN 和 VEN_WAKE 之间时输出是什么、如 attached.e2e.ti.com/.../example.pdf

而且、当我们希望在超过14.3V 的电压下启用此器件时、 Rent=75K、RENB=10K 是否正常?

我是说 、数据表 P25中定义了 RENT 和 RENB。

此致、

北井高桥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    需要注意的是、有两个内部阈值绑定在一起。 首先是"唤醒"阈 值、该阈值需要至少0.4V (唤醒阈值-最大 EN 迟滞)才能开启内部 VCC 电路。  另一个是实际 EN 上升阈值设置为1.8V、具有0.5典型迟滞、以便稳压器在 VIN 和 EN 直接连接在一起时开始开关。  

    假设您希望使用分压器、这样器件将在 VIN 为14.3V 后开始开关、 在输入电压至少为0.4V 后、稳压器将唤醒并偏置内部电路、但在输入电压至少为14.3V 之前、稳压器将不会开始开关。 选择分压电阻时、应确保当 VIN 至少为14.3时 EN 看到1.8V 电压。 在 EN 达到1.8V 后、如果输入电压下降、以至于 EN 现在看到1.3V、器件将停止调节和开关。

    以您所附的 pdf 为例、LMZM23601将开始开关、并在 VIN 高于 UVLO (14.3V)后产生经过良好调节的输出。 我们现在可以计算 VEN_HYST、因为我们现在知道比率为14.3V/1.8V = 7.94。 器件将停止开关的 VEN_HYST 为7.94*1.3V = 10.32V。 当 VIN 为10.32或更低时、将不会进行开关、并且通过电容器放电和电阻器负载、输出电压将缓慢下降至0V。   

    希望这有助于为您澄清问题。  

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jimmy、

    我知道、当 Vin 超过 VEN 时、输出将开始稳压。 在输出被调节后、当 Vin 变为低于(VEN - VEN_HYST)时、输出下降至0V。

    然后、我还有一个问题。

      客户系统中通常何时考虑 VEN_WAKE?

    似乎 不需要考虑 VEN_WAKE。

    此致、

    北井高桥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jimmy

    再提出一个请求。
    是否有任何 Excel 工作表可用于计算 VEN 阈值?

    此致、
    北井高桥
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    LMZM23601上的 VEN_WAKE 只是一个电压阈值、可帮助了解器件何时处于关断模式(例如 器件处于关闭状态、在12V 输入时输出1.8uA 的脉冲)。 如果 EN 引脚高于0.4V、则器件会偏置内部电路并消耗更多功率。 如果客户在不使用 LMZM23601时不想消耗不必要的电流、他们可以拉低低于0.4V 的 EN 引脚以使器件保持关断状态。  

    数据表提供了一个等式来帮助客户在 9.2.2.6节中设置使能分压器的 Vstart 和 Vstop 阈值、而不是 Excel 工作表。  

    此致、

    Jimmy