This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2998:电压精度

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: LP2998

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/727192/lp2998-voltage-accuracy

器件型号:LP2998

你(们)好

我还有一个问题。

关于 VREF 精度、JEDEC 标准规定的精度为+/-2%。 但是、LP2998的精度超过了该标准。

LP2998;VREF_max = 0.937V@VDDQ=1.8V、VREF_max = 0.986V@VDDQ=1.9V。

JEDEC 标准;VREF_max = 0.51*VDDQ @VDDQ=1.7~1.9V。

(例如、如果 VDDQ=1.9V、VREF_max=0.969V。)

因此、我认为 LP2998不符合 JEDEC 标准。 我的理解是否正确?

此致、

本志本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koji、

    我相信 VREF 容差规格是在+/-10uA 电流下测试的。

    VREF 引脚的典型输出阻抗为2.5k Ω。

    通常、DIMM 消耗的 VREF 电流很小、只有1uA 或2uA。

    当 VDDQ=1.9V、灌电流为2uA 时、VREF_max=0.95V+(2.5k Ω*2uA)=0.955V。

    在 DDR2应用中使用 LP2998是可以的。

    谢谢