Other Parts Discussed in Thread: LP2998
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP2998 你(们)好
我还有一个问题。
关于 VREF 精度、JEDEC 标准规定的精度为+/-2%。 但是、LP2998的精度超过了该标准。
LP2998;VREF_max = 0.937V@VDDQ=1.8V、VREF_max = 0.986V@VDDQ=1.9V。
JEDEC 标准;VREF_max = 0.51*VDDQ @VDDQ=1.7~1.9V。
(例如、如果 VDDQ=1.9V、VREF_max=0.969V。)
因此、我认为 LP2998不符合 JEDEC 标准。 我的理解是否正确?
此致、
本志本