Other Parts Discussed in Thread: BQ24650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 您好!
我根据 BQ24650 (http://www.ti.com/lit/an/slua565/slua565.pdf 模块 )的应用手册制作了一个2层电路板、以便为 LiFePO4电池充电。我已调整电阻器以更改 Vmpp= 13V 和 Vbat = 10.8V、I CHARGE = 1A。
我使用 18V 太阳能通道为电池充电。 我 的问题是充电终止,电池即使 充满电也会继续充电。
以下是一些点测试值:
VIN=18V
Vout= 9.7V
MPPSET=1、2V
REGN=4V
STAT1、2 = 16.5V
VREF=3.3V
如有、请告知我。
此致。