This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:电池充电器寿命问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724883/bq24650-life-battery-charger-issue

器件型号:BQ24650

您好!

我根据 BQ24650 (http://www.ti.com/lit/an/slua565/slua565.pdf 模块      )的应用手册制作了一个2层电路板、以便为 LiFePO4电池充电。我已调整电阻器以更改 Vmpp= 13V 和 Vbat = 10.8V、I CHARGE = 1A。

我使用 18V 太阳能通道为电池充电。 我 的问题是充电终止,电池即使 充满电也会继续充电。

以下是一些点测试值:

VIN=18V

Vout= 9.7V

MPPSET=1、2V

REGN=4V

STAT1、2 = 16.5V

VREF=3.3V

如有、请告知我。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    只是为了确认、您使用的原理图与应用手册中的原理图完全相同、不同之处在于您更改了电阻器 R13、R15、R22和 R23以对3节串联电池(10.8V)进行充电、并将 R06以1A 的电流充电? 您是否已将端接使能引脚拉高至 VREF、并且未连接其他系统负载?

    此外、我对 REGN 和 MPPSET 电压感到困惑。 REGN 应该至少为6V、如果 MPPSET = 1.2V、则充电器处于 MPP 模式、但 STAT1和 STAT2为16.5V、而不是13V?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、STAT1和 STAT2均为高电平、这意味着根据数据表表表2第17页、充电暂停、过压、睡眠模式、电池缺失。

    流经电阻器 R06的电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我一段时间内没有听到您的声音、因此我将假定您的问题已得到解决。