This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS259824ONRGE 电路回顾

Guru**** 2874030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726875/tps259824onrge-circuit-review

你好 Jason

我们刚刚将 TPS25982X 用作电流限制器件。

请帮助查看随附的 PDF 和下面的引脚应用原理图。

LDSTRT:不使用,连接到 GND。

EN/UVP:通过 CPLD 启用控制(为 UVP 设置保留分压电阻)

nRetry / RETRY:按照表4和表5进行操作(保留56pF、4次重试)

ITIMER:按照表6针脚断开0以限制(保留4.7nF 以1ms 延迟)

dVdT:典型值3300pF (不确定?)

IMON:4.7K Ω 接地(不确定?)

谢谢

e2e.ti.com/.../TPS25982x-circuit.pdf

此致。

Alvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    请通过电子邮件向我发送原理图以供审核。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alvin、

    在我们通过电子邮件跟进时关闭此主题。

    此致、
    Rakesh