请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
你好 Jason
我们刚刚将 TPS25982X 用作电流限制器件。
请帮助查看随附的 PDF 和下面的引脚应用原理图。
LDSTRT:不使用,连接到 GND。
EN/UVP:通过 CPLD 启用控制(为 UVP 设置保留分压电阻)
nRetry / RETRY:按照表4和表5进行操作(保留56pF、4次重试)
ITIMER:按照表6针脚断开0以限制(保留4.7nF 以1ms 延迟)
dVdT:典型值3300pF (不确定?)
IMON:4.7K Ω 接地(不确定?)
谢谢
e2e.ti.com/.../TPS25982x-circuit.pdf
此致。
Alvin