请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62230 您好!
我们将在 PCB 中使用 TPS62233稳压器。 现在、该稳压器有三个组件。
我们为 CIN 选择了4.7uF、为 COUT 选择了4.7uF、为 L 选择了2.2uH。我们为这些组件在 PCB 上进行了0402封装。 但稳压器的数据表中有采用0805封装的组件作为建议。
对于 PCB、我们必须使用具有0402封装尺寸的哪些组件、并提供了这些组件的 DigiKey 或 Mouser 链接以进行订购?
谢谢、