This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62230:TPS62230的组件选择

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62230

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726377/tps62230-component-selecting-of-tps62230

器件型号:TPS62230

您好!

我们将在 PCB 中使用 TPS62233稳压器。 现在、该稳压器有三个组件。
我们为 CIN 选择了4.7uF、为 COUT 选择了4.7uF、为 L 选择了2.2uH。我们为这些组件在 PCB 上进行了0402封装。 但稳压器的数据表中有采用0805封装的组件作为建议。

对于 PCB、我们必须使用具有0402封装尺寸的哪些组件、并提供了这些组件的 DigiKey 或 Mouser 链接以进行订购?

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    对于0402中的 Cin 和 Cout、市场上有很多选择。
    我建议使用额定电压为10VDC 的 Murata GRM155R61A475MEAA、以便电容在5V 范围内保持相当高的电平。

    由于 TPS62230的电流限制超过1A、因此您需要一个具有更高 Isat 的电感器。 因此、对于电感器、我不能建议0402中饱和电流高于500mA 的任何东西。

    但是、在0603封装中、如果您选择1uH 电感器、例如 Murata DFE18SAN1R0MG0L、则可以找到合适的器件。 使用该电感器可能会使输出纹波增加一小部分、因此我建议您首先评估该组合。

    您的直流工作条件是什么(输入电压、输出电压、输出电流)?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复、

    我们为 CIN 和 COUT 选择了 Murata GRM155R60J475ME87D。 我们的 VIN 为3、6V、VOUT 为2、5V。 因此、额定电流为6、3DC 的电容器足以满足我们的需求。  Murata GRM155R60J475ME87D 具有0402封装尺寸。

    现在、我们搜索具有0402尺寸的2.2uH 电感器、以获取稳压器。 我计算了 ILmax。 其值为557mA。 因此、我必须找到饱和电流大于557mA 的电感器。 它应该具有0402封装尺寸。 我们能否找到具有这些特性的电感器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HELO 用户、

    您可能对这种电感器感到满意、但 TPS62230的最大电流限制为1050mA 这一事实会影响解决方案的可靠性。 因此、我不建议使用一个 Isat 小于1A 的电感器。 总之、您可以在您喜欢的制造商/分销商网站上找到2.2u 500mA 0402电感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。