Other Parts Discussed in Thread: TPS62745
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS62745 大家好、
当以相反方向("+"-> GND、"-"-> VIN)连接6V 输入电压(使用 AA 电池)时、TP62745上存在热问题。 TPS62745似乎无法 保护电流原理图中的错误校正。 是否有任何方法可以停止该操作?
谢谢、
Sam Lee
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.