This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62745:以相反的方向连接 VIN 时

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62745

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726701/tps62745-when-connecting-vin-with-opposite-direction

器件型号:TPS62745

大家好、

当以相反方向("+"-> GND、"-"-> VIN)连接6V 输入电压(使用 AA 电池)时、TP62745上存在热问题。 TPS62745似乎无法 保护电流原理图中的错误校正。 是否有任何方法可以停止该操作?

谢谢、

Sam Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    大多数器件不支持这种反极性、因此您需要添加外部电路来防止这种情况。 另请最近查看此主题: e2e.ti.com/.../724120
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris。

    此致、
    Sam Lee