This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24103:BQ24103 OUT 引脚是否可以在加电时为微控制器供电?

Guru**** 2874300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726949/bq24103-can-bq24103-out-pin-power-a-micro-controller-on-power-up

器件型号:BQ24103

您好!

我正在使用2节锂离子电池(18650)进行设计。  我使用的是 BQ24103ARHLR 充电器和 BQ78Z100DRZT。  我的问题是、如果 BQ78Z100DRZT 遇到错误、我将需要外部电源为微控制器供电、以评估错误代码并清除错误代码或将其关闭。  我的问题就变为:BQ24103ARHLR 是否能够提供足够的功率让微控制器正常工作并评估电池监控器电路?  只是想了解我是否有缺陷、因为我在我的终端上做了一些测试?

感谢您的帮助、

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以将合理的负载与电池并联。 当电池电压过低时、它可能无法工作。
    更好的解决方案是从输入端连接 LDO、并使用 LDO 输出为微控制器供电。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。 谢谢!