请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24103 您好!
我正在使用2节锂离子电池(18650)进行设计。 我使用的是 BQ24103ARHLR 充电器和 BQ78Z100DRZT。 我的问题是、如果 BQ78Z100DRZT 遇到错误、我将需要外部电源为微控制器供电、以评估错误代码并清除错误代码或将其关闭。 我的问题就变为:BQ24103ARHLR 是否能够提供足够的功率让微控制器正常工作并评估电池监控器电路? 只是想了解我是否有缺陷、因为我在我的终端上做了一些测试?
感谢您的帮助、
Bill