This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:化学 ID 可成功编程、但无法更新满充电容量。

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726669/bq78350-r1-chemistry-id-can-be-successfully-programmed-but-full-charge-capacity-can-not-be-updated

器件型号:BQ78350-R1

如上图所示、我对所选化学成分进行了编程、我可以正确读取、但寄存器视图中未正确反映满电量。

即使我重新启动了 BQ78350-R1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Pu 先生:

    您需要更新数据存储器中电池的设计容量。 默认值为4400mAh、因此初始的完整充电容量将作为设计容量开始、然后随着电量监测计在充电/放电周期中学习电池而更新。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    这是否意味着完全充电容量不会改变? 但只有设计的容量?

    在重新编程2000mAh 化学 ID 后、我也没有看到设计的容量发生变化。

    但我没有进行充电/放电周期。 将在明天完成

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    设计容量不会改变、但每次电池放电时、完整的充电容量都会更新。 您还可以在数据闪存中更新"已学习的完整充电容量"、将其设置为等于设计容量。 这将在第一个充电/放电周期完成之前提供一个更准确的起始点。

    需要手动输入设计容量的原因是因为软件不知道电池的配置(并联多少节电池)。 ChemID 仅包含单节电池的信息、但不知道如何为电池组配置它。

    我希望这对您有所帮助、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在一个放电周期后、"已记忆的完全充电容量"和"完全充电容量"会自动更新。

    谢谢你。