This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:BQ78350-R1 ALERT 引脚波形

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76920, BQ78350-R1, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724635/bq78350-r1-bq78350-r1-alert-pin-waveform

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他部件:BQ76920BQ78350

尊敬的 TI 专家:

我将 bq76920 + bq78350-R1用于5S1P 应用、

我对"Alert"波形有疑问、

是否全部为高电平表示正常状态、全部为低电平表示触发任何错误? 还是连续的高/低波形意味着会触发误差?

我在以下情况下监控 ALERT 引脚波形、所有引脚都具有相同的波形(连续高电平/低电平)

BMS BOOT 打开

充电模式

3.放电模式

下面是 TI GUI 软件窗口中的充电状态、我检查寄存器状态没有人是警报信息。

我想使用警报信号来检测电池状态并控制我的 PSU 运行、因此我必须弄清楚该警报引脚的所有运行波形。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    9月3日是美国劳动节。 我们将在返回办公室时回复。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ALERT 引脚是来自 AFE 的输入。 根据示波器捕获、ALERT 引脚每250ms 变为高电平、然后状态由 BQ78350器件清除。 ALERT 引脚用于指示故障条件、但它也用作中断、以通知 BQ78350库仑计数器提供了新的测量值。

    BQ76920数据表的第7.3.1.1.3节对此行为进行了更详细的解释。 这是正常的预期行为。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Matt、

    根据您的建议、我再次检查 bq76920应用、
    如果我希望"警报"信号始终为高电平或低电平、我必须让[CC_EN]= 1
    如果我设置[CC_EN]= 0并设置[CC_OneShot]= 1、则警报信号将是上波形、这是正常预期、它是否正确?
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chiayuan、

    我对这个问题有点困惑。 在您共享的波形中、ALERT 引脚每250ms 脉冲一次(因为库仑计数器样本已准备就绪、因此 BQ76920需要向 BQ78350发出警报)。

    ALERT 引脚上的高电平值意味着 BQ76920尝试通知 BQ78350器件。 当故障条件发生或 CC 采样可用时、ALERT 引脚将变为高电平。 SYS_STAT 寄存器必须被清零(当 SYS_STAT 寄存器中的任何位为高电平时、ALERT 为高电平)、ALERT 才会恢复为低电平。

    ALERT 引脚也可由另一个器件驱动为高电平、例如次级保护器。 如果另一个器件将该信号驱动为高电平、则 SYS_STAT 寄存器中的 OVRD_ALERT 位将置位。 为了使 ALERT 引脚返回低电平、这个位也必须被清零。

    设置[CC_EN]=1将每250ms 将 ALERT 引脚驱动为高电平、然后 BQ78350将清除 ALERT。 设置[CC_EN]=0和[CC_OneShot=1]会将 ALERT 引脚驱动为高电平一次、但 BQ78350会将其清除。 如果您希望警报始终为高电平、则需要强制故障条件或从外部将信号驱动为高电平以强制设置 OVRD_ALERT。 要使 ALERT 引脚保持低电平、请设置[CC_EN]=0 (无需使用[CC_OneShot]执行任何操作。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    感谢您的回复。
    根据"、ALERT 引脚上的高值意味着 BQ76920尝试通知 BQ78350器件。 当故障条件发生或 CC 采样可用时、ALERT 引脚将变为高电平。 SYS_STAT 寄存器必须被清除(当 SYS_STAT 寄存器中的任何位为高电平时 ALERT 为高电平)、警报才能返回低电平。"当我检查 bq78350-r 寄存器窗口时、我看不到任何故障信息、我应该检查 BQ76920的 SYS_STAT 吗?
    尽管我看到了故障情况(OTA、SS...) 为什么警报引脚的波形与正常条件相同?

    我能否使用警报信号来确保正常和故障运行之间的电池组状态?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chiayuan、

    我不建议使用 ALERT 引脚来检测是否存在故障。 对于 CC 样本、ALERT 引脚将频繁切换、该引脚对噪声敏感、因为它可以针对 OVRD_ALERT 被驱动为高电平。 BQ78350器件还报告了几种类型的故障、如您提到的故障、这些故障不会在 ALERT 引脚上报告。 例如、过热故障是高度可配置的、因此数字处理器确定是否存在此故障。

    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Matt:

    感谢您的支持和建议、这对我很有帮助。

    此致、
    是的。