This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:移除适配器后、不同输出电流的负载电压随时间变化

Guru**** 2931620 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726832/bq24610-load-voltage-evolution-in-the-time-for-different-output-currents-when-the-adapter-is-removed

器件型号:BQ24610

您好!

正如我在数据表中所了解的、当电池连接且适配器也连接时、系统负载通过适配器供电、对吧?
移除适配器后、bq24610会等待、直至 VCC 降至 SRN 以上200mV 以内、从而从适配器切换回电池。 此时、系统负载通过电池供电、对吧? 我漏掉了一些图、其中我可以查看当移除适配器时不同输出电流的输出电压(或负载电压)随时间的变化。 也许此信息在数据表中、但我无法找到。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关详细信息、请参阅 BQ24610 d/s 第18页的9.3.8系统功率选择器:

    1.电池从系统上断开,然后适配器在退出睡眠模式30毫秒后连接到系统。
    卸下适配器后、系统会等待 VCC 降至 SRN 以上200mV 以内、以从适配器切换回电池。 先断后合 μs 仍然保持10 μ s 的死区时间。 ACDRV 上拉至 VCC、BATDRV 引脚由内部稳压器设置为 ACN-6V、以开启将电池连接到系统的 P 通道 BATFET。

    d/s 上没有相关的波形,但在 BQ24610板上可以很容易地观察到这些行为。 谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。