Other Parts Discussed in Thread: BQ24610
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24610 您好!
正如我在数据表中所了解的、当电池连接且适配器也连接时、系统负载通过适配器供电、对吧?
移除适配器后、bq24610会等待、直至 VCC 降至 SRN 以上200mV 以内、从而从适配器切换回电池。 此时、系统负载通过电池供电、对吧? 我漏掉了一些图、其中我可以查看当移除适配器时不同输出电流的输出电压(或负载电压)随时间的变化。 也许此信息在数据表中、但我无法找到。
谢谢。