This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27441-G1:温度读数对预测有多大影响?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24232, BQ27426, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726470/bq27441-g1-how-much-temperature-reading-affects-the-prediction

器件型号:BQ27441-G1
主题中讨论的其他器件:BQ24232BQ27426GPCCHEM

您好!

我之所以写信是因为我们遇到了问题、我想评估 重新设计的真正需求。

我们的器件由2块 PCB 组成 、通过2x10条带状电缆连接在一起。 在 PCB 1中、我们有处理器 A BQ24232和 BQ27441。 PCB 2的电池具有10k NTC (我省略了与此问题无关的其他组件)。

我们将 NTC 连接到 BQ24232、但不将电池温度告知 BQ27441。 不能使用内部温度传感器、因为电池不在监测计旁边。 由于我们没有很多可用的导线、因此很难将监测计移到另一侧。

温度对预测有多大影响? 使用一段时间后、没有准确的温度读数会使测量仪表不准确吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    温度是我们算法的重要组成部分。 监测计应靠近电池或在电池上放置热敏电阻以测量温度、这一点很重要。 话虽如此、我恐怕您需要重新设计您的设计。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Onyx 的回应。 然后、我们 必须让监测计知道电池的温度。

    温度是否有任何所需的精度/容差或所需的更新速率?  

    我们的电池中已经有一个 NTC (10k)(它已经附带了一个)。 我们将其连接到 BQ24232。

    为了没有2个 NTC、我们是否可以为监测计使用此 NTC、而 BQ24232不使用任何 NTC? 我们将能够使用 BQ24232的 CE 引脚来控制充电。 BQ27441是否有任何具有 NTC 输入且最适合这种情况的替代器件?

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Leinho。

    +/- 2度误差 应该正常。 您将热敏电阻连接到监测计、然后通过主机控制充电器的方法是一种很好的方法、也是大多数客户通常采取的方法。 您为什么 需要 bq27441以外的其他监测计? 您可以使用 bq27520闪存监测计。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Onyx、

    不需要、我不需要另一个。 BQ27441目前运行良好。 我们只是认为,我们的局势可能有一种替代办法。 ´s 您认为这种方法是通常使用的方法、那么它将正常工作。

    检查 NTC 和更新电量监测计的速度应该是多快? 我们的主要要求之一是低功耗、我们需要根据需要检查温度。

    感谢您的帮助!

    PS:我询问了有关度数误差的信息、因为监测计的数据表显示内部温度传感器的分辨率为0.1 K 度

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我给出的数字是算法的可接受误差。 我们的温度测量精度优于此。


    如果您要使用 NTC ffor 监测计、为什么您计划检查它? 除非您计划将其用于充电器、然后将该信息写入监测计。 该监测计每秒测量一次温度。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    ´s 是您说过的、它也是正常操作(我无法移动电池或监测计):

    微处理器必须使用 NTC 确定电池的温度
    微处理器将使用 I2C 在电量监测计中写入温度。
    - NTC 不会连接到充电器(BQ24232)、因为我认为它不能共享。
    -监测计将检测温度是否过高并通知微处理器(这是可能的吗?)。
    -微处理器将控制 BQ24232的 CE。

    感谢您确认监测计每秒测量一次温度。 我可以在充电和放电时从这开始、看看这对我们的总体功耗有何影响。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leinho
    大多数电池都有一个10k 热敏电阻(NTC)、该热敏电阻可连接到监测计的 TS 引脚和接地端。 您在这里的情况似乎就是这样。 为什么需要 uC 来测量温度并与监测计通信。 你似乎遗漏了我的观点。
    热敏电阻连接到电阻。
    uC 测量来自监测计的温度、并将其与充电器通信、或仅控制 CE 引脚。
    -如果存在过热情况,将设置过热标志。 主机可以监视此标志以了解安全情况。
    请参阅技术参考手册以了解更多详细信息。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onyx、

    是的、我就是这样。 是的、我一定会错过一些东西。 我刚刚阅读了这两个组件的数据表、但现在可以通过 BQ24232通信来告知温度、并且 BQ27441中没有引脚可以直接连接热敏电阻、以便用于测量电池温度。 显示热敏电阻可连接到的唯一引脚是 BIN、但它似乎用于电池插入检测。

    如果我丢失了一些东西、请更正我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、BIN 引脚是热敏电阻连接到监测计上的位置。 在我们的其他监测计上、它称为 TS 引脚、这就是我使用 TS 的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何指导监测计了解这一点? 我已经检查了数据表和用户指南(SLUUAC9A)、对此没有任何解释。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leinho、
    技术参考手册中介绍的内容。 插入电池以及温度测量。 您对此有什么了解吗?
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已经研究过(SLUUAC9A)、但根据本文档、BIN 不用于温度测量。 您说我可以将 NTC 连接到 BIN、测量仪表会测量其值以预处理温度。 根据我所读的,这是不可能的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leinho
    我很抱歉。 我刚刚仔细检查了该文档、您答对了、这是我们的几个测量仪表之一、其中 BIN 引脚不会因电池插入和温度测量而翻倍。 这就是我们大多数其他电量监测计的工作方式、所以我只是自动假设这是这里的情况。 在这种情况下、主机必须将温度写入监测计。 我再次对错误信息表示歉意。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不用担心 Onyx。 开始使用其中一个电量监测计是否更好? 您建议哪一个知道我对我们的器件共享了什么?
    我的意思是、它将像 TI 设计的那样工作、而不使用我们自己的温度测量算法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leinho
    bq27426将是此类基于系统侧 ROM 的监测计之一、能够使用外部热敏电阻进行温度测量。
    请尝试运行 gpcchem 中概述的测试、以验证这些基于 ROM 的测量仪表是否非常适合、并且您的精度不会有太多错误。
    我更喜欢使用基于闪存的 sysstem 侧测量仪表 bq27520。 它还可以选择使用外部热敏电阻
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Onyx 的帮助。 然后、我将研究这些选项。 我很清楚、为了更精确地测量特定电池、需要在实验室中更新监测计参数。 我认为这种类型的测试可以在投入生产之前执行、并且可以在固件中修改最佳值、并使用 i2c 接口将其发送到监测计。 我们将在未来使用新硬件执行此类测试。

    此致、