主题中讨论的其他器件:BQ24232、 BQ27426、 GPCCHEM
您好!
我之所以写信是因为我们遇到了问题、我想评估 重新设计的真正需求。
我们的器件由2块 PCB 组成 、通过2x10条带状电缆连接在一起。 在 PCB 1中、我们有处理器 A BQ24232和 BQ27441。 PCB 2的电池具有10k NTC (我省略了与此问题无关的其他组件)。
我们将 NTC 连接到 BQ24232、但不将电池温度告知 BQ27441。 不能使用内部温度传感器、因为电池不在监测计旁边。 由于我们没有很多可用的导线、因此很难将监测计移到另一侧。
温度对预测有多大影响? 使用一段时间后、没有准确的温度读数会使测量仪表不准确吗?
谢谢。