This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24780SEVM-583:放电电流值设置为512ma、但实际放电电流读数显示超过该值

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/726446/bq24780sevm-583-the-discharge-current-value-is-set-to-512ma-but-the-actual-discharge-current-reading-shows-more-than-that

器件型号:BQ24780SEVM-583
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

当我在 BqStudio 中输入放电流限制时,它实际上是否会限制放电电流? 我将放电电流设置为不同的值,但负载拉取的电流不会根据我设置的限值发生变化。 请告诉我是否需要更改任何寄存器。 我启用了手册中提到的放电电流限制寄存器。谢谢。

Naveesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Naveesh、

    这是因为您的负载未达到需要放电电流调节的点。 您可以尝试增加负载并检查实际的放电电流测量值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Eric  

    我的放电流设置为512mA。 负载拉取3安培 。 我是否需要更改寄存器中的任何其他设置。 也在充电期间。 我将4s1p LiFePO4电池的充电电压设置为14.6V、并将充电电流设置为1024mA。 但它绝不会对容量(14.6V)充电。 它在 不到10-15分钟的时间内停止大约13.4-13.5V。 我是否需要清除任何充电器超时值。 输入电压 Vin 为19.5V。  

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Naveesh、

    为了进行确认、器件正以混合升压模式运行、这意味着 SYS 上的负载大于适配器能够提供的负载?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是,情况并非如此。 适配器可提供6安培。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白放电电流限制仅在混合模式下工作。 谢谢你