请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24780SEVM-583 主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO
当我在 BqStudio 中输入放电流限制时,它实际上是否会限制放电电流? 我将放电电流设置为不同的值,但负载拉取的电流不会根据我设置的限值发生变化。 请告诉我是否需要更改任何寄存器。 我启用了手册中提到的放电电流限制寄存器。谢谢。
Naveesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
当我在 BqStudio 中输入放电流限制时,它实际上是否会限制放电电流? 我将放电电流设置为不同的值,但负载拉取的电流不会根据我设置的限值发生变化。 请告诉我是否需要更改任何寄存器。 我启用了手册中提到的放电电流限制寄存器。谢谢。
Naveesh
你(们)好 Eric
我的放电流设置为512mA。 负载拉取3安培 。 我是否需要更改寄存器中的任何其他设置。 也在充电期间。 我将4s1p LiFePO4电池的充电电压设置为14.6V、并将充电电流设置为1024mA。 但它绝不会对容量(14.6V)充电。 它在 不到10-15分钟的时间内停止大约13.4-13.5V。 我是否需要清除任何充电器超时值。 输入电压 Vin 为19.5V。
谢谢你。