Other Parts Discussed in Thread: UCD3138
当我们将 PFC ID 设置为"版本1/PCF002"时
是否可以编辑此设置条目并将其另存为不同的 PFC ID?
我们的功率级、算法、控制将会有所不同:尽管它是真正无桥的、但可以非常快速地实现该环路。
例如、我们的"浪涌"电流控制极少或根本不需要"软启动"、无需防止升压在启动期间变为通电、EMI 极小、理论上为"0"时输出纹波
理论上也无需调整输入电流、 但我们可以使用电流控制来实现其他目的 CM:具体而言、我们可以使用"平均电流模式"控制来实现更快的输出瞬变。 转换器将仅在脉冲负载模式下运行。
其中有几个将并行进行。
可能有18个这样的 PFC 并联。 它们是否可以同步 、以便 6个将"同相 PWM"运行、另外6个将在"120相移 PWM"运行、另外6个将在"240度相移 PWM"运行。
可以这样做吗?
因此、这将需要对 PFC 部分进行相当多的重新冷却、但 当然所有部分都是必需的。
我们即将让另 一家基于数字控制 PFC GUI 的供应商更愿意接受 TI 通过 提供对源代码的访问来实现不同代码的能力。
有一些问题:例如:是否有用于电能和电能质量测量的罐装"仪器"代码? 我们是否可以使用 "内置"的 PMB 类型 I/O?
开发的代码是否具有仿真功能?