This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:UCD3138

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725288/ucd3138-ucd3138

器件型号:UCD3138

 当我们将 PFC ID 设置为"版本1/PCF002"时

是否可以编辑此设置条目并将其另存为不同的 PFC ID?

我们的功率级、算法、控制将会有所不同:尽管它是真正无桥的、但可以非常快速地实现该环路。  

例如、我们的"浪涌"电流控制极少或根本不需要"软启动"、无需防止升压在启动期间变为通电、EMI 极小、理论上为"0"时输出纹波

理论上也无需调整输入电流、 但我们可以使用电流控制来实现其他目的 CM:具体而言、我们可以使用"平均电流模式"控制来实现更快的输出瞬变。 转换器将仅在脉冲负载模式下运行。

其中有几个将并行进行。

 可能有18个这样的 PFC 并联。 它们是否可以同步 、以便 6个将"同相 PWM"运行、另外6个将在"120相移 PWM"运行、另外6个将在"240度相移 PWM"运行。

可以这样做吗?

因此、这将需要对 PFC 部分进行相当多的重新冷却、但 当然所有部分都是必需的。

我们即将让另 一家基于数字控制 PFC GUI 的供应商更愿意接受 TI 通过 提供对源代码的访问来实现不同代码的能力。

有一些问题:例如:是否有用于电能和电能质量测量的罐装"仪器"代码?  我们是否可以使用 "内置"的 PMB 类型 I/O?

 开发的代码是否具有仿真功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一位专家正在研究这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您更改 PFC ID "1/PCF002"、则某些 GUI 功能可能无法正常工作。

    您的电路板看起来不是传统的 PFC、您需要大量更改代码。

    多个 UCD3138可同步或并联相移

    没有 用于电能和电能质量测量的预设"仪表"代码。

    您的意思是"我们 可以使用的 PMB 类型 I/O 是 "内置的"吗?

    您开发的代码没有仿真工具、因为不同的人可以编写不同的代码。