请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27GDK000EVM
我刚 拿到了 bq27gdk000evm、同时尝试执行充电、电压、电压、电压、电压周期。
我指定了充电电流@105ma 在前2分钟看起来很棒、然后放电电流跳至130mA。
问题可能是什么。 GDK 是否需要校准??
如果是、如何校准它。
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.