This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27GDK000EVM:BQ27GDK000EVM

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610, GPCCHEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/725506/bq27gdk000evm-bq27gdk000evm

器件型号:BQ27GDK000EVM

我刚 拿到了 bq27gdk000evm、同时尝试执行充电、电压、电压、电压、电压周期。  
我指定了充电电流@105ma 在前2分钟看起来很棒、然后放电电流跳至130mA。  
问题可能是什么。 GDK 是否需要校准??  
如果是、如何校准它。  
谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 TONI、
    您将哪种监测计与 GDK 配合使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我正在使用 bq28z610-EVM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 TONI、
    据我所知、GDK 软件尚未使用 bq28z610进行测试、但基本功能应该起作用。
    请注意、由于使用的充电器 IC 仅提供离散值、因此您无法选择任意电流进行充电。 我不知道电流为什么会像这样跳跃、除非它从预充电阶段过渡到快速充电阶段。
    监测计电流报告是否正确(与仪表相比)? 这是很重要的、而不是来自 GDK 的实际电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用的是 GDK 提供的最小电流、因为我的电池是500mAh
    我尝试执行电荷、电压、电压、电流、电压周期或 GPCCHEM 工具、因为它在数据中具有10%的极高偏差和异常性。
    那么1. 它不提供所需的105mAh 电流、
    2.我无法收集 GPCCHEM 所需的数据
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、监测计和 GDK 读取的值与130mAh 相同
    我认为这是因为 GDK 充电器只能使用闭环提供离散值、因为我要求105、充电开始时电流为97mAh、因此电流会跳至130mAh 的更高电流。 这是对的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为这是正确的。 为什么不使用 C/2电流进行充电、这是非常典型的情况? 200mA 或更高电流对于充电的恒流部分应该是可以的、因为它是500mAh 电池。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在开始循环后使用了130,但放电时应该是50mAh,对吧?
    我应该期望 GDK 提供精确的放电电流、还是可能遇到类似的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    放电电流的分辨率应比 GDK 上的充电电流高得多。
    50mA 是用于 GPCCHEM 的良好电流。