请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS65150 尊敬的先生:
我们使用的是 TPS65150、但我们发现该器件的 LCD 面板有问题。 我们发现、当 VGL 具有异常波形时、IC 关闭且无法打开 LCD、如下图所示。
我们尝试调整以下组件的值、但仍然无法解决此问题。
1.将 C36 (100nF -> 200nF)故障延迟从40mS 更改为80mS
2.更改 R28 (22k -> 820k)/R29 (1k5 -> 56k)
3.更改 R24 (487k -> 820k)/R26 (73.2k -> 120k)
4.更改 C33、C34 (220nF -> 470nF)
是否有任何原因使 VGL 具有类似这样的异常波形? 请建议并建议如何解决此问题。 谢谢你。
***随附原理图以供参考
e2e.ti.com/.../0268.Schematic.pdf
BR、
CCφ