请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24780S 您好!
在我的应用中、我使用 IDCHG 引脚的输出来监控电池电流。 我将这个引脚路由到一个微控制器 ADC 当电路板只有电池电源时,IDCHG 上的电压似乎正确跟踪,但是当连接+19V 适配器时,读数开始没有意义--无论是在充电状态还是不充电状态。
当我以大约2.24A 的电流为电池充电时、10m Ω 感应电阻器上的电压为22.98mV、IDCHG 引脚的输出为60mV。 IDCHG 引脚穿过 PCB 到达 MCU 引脚、电压读数为13.56mV。 CSA 的输出是否处于高阻态?
该芯片未处于低功耗模式(12H[15]= 0)、并且 IDCHG 被配置为启用(3BH[11]= 1)。 无论何时连接适配器、IDCHG 功能是否都被禁用? 我在数据表中没有发现任何明确声明它已禁用的内容、也无法从方框图中推断出任何内容。
谢谢、
Jeremy